结果:找到"硅光 光通信 ",相关内容1000条
  • PAM4与硅光技术塑造800G创新
  • 800G技术的发展,PAM4与硅光技术起到了推动作用。这两项技术在实现更高带宽、更快数据传输速度和更高密度的网络通信中发挥了至关重要的作用。本文将深入探讨这两项关键技术,以及它们如何共同推动了800G技术的快速发展。PAM4调制已被证明是一种非常经济高效的方法,可以在不增加波特率的情况下将单通道的有效数据速率加倍。前几代技术使用不归零(NRZ)调制,它有两个信号电平,每个符号代表一位数据(0或1)。而PAM4有四个信号电平,每个符号代表两位数据(00、01、11或10)。但是PAM4的缺点是对噪声的敏感性增加,这意味着需要通过使用FEC和均衡来提高信号鲁棒性,而在较低速度下则不需要这些技术。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 800G PAM4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-11-02 14:27:00
  • 400km长途DCI选用哪种方案最便宜?
  • 相干技术是超长距离高速光通信领域的技术制高点,在超过90km的超长距离传输领域暂时具有不可替代性。在长途DCI应用中,有多种相干方案可供选择,而用户最关心的往往是价格因素。本文基于市场参考价格的设定,在400km传输条件下,基于不同速率的相干光模块,800G总带宽传输方案进行总价的对比,看选用多少速率的相干光模块最便宜。400kmDCI方案选择相干光模块选用100GCFP/CFP2DCO、200GCFP2DCO和400GCFP2DCO进行对比,所列模块的RxOSNR容限均符合传输400km;传输条件传输400km,每个跨段80km,共5个跨段,采用EDFA基站级联放大。光层EDFA放大器资源...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 相干 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-09-30 11:52:00
  • 为什么要在光通信领域引入硅光?
  • 永不满足的网络带宽需求是数据中心新技术研发的驱动力。在视频应用、云服务、游戏和连接设备数量增长的推动下,网络运营商面临着升级和扩展网络容量,同时尽量减少新硬件增加的压力。虽然硬件升级的重点主要集中在路由器、交换机和服务器等网络设备上,但这些设备之间的光互连在资本支出和运营成本方面都变得越来越重要。光纤链路末端的光模块是光互连性能的关键驱动因素。光模块可将电信号转换为光信号,然后再转换回来。光模块插入网络设备并端接贯穿整个网络物理基础设施的光纤线缆。与充当网络大脑并主要依赖硅基晶体管的ASIC和CPU芯片不同,光模块依赖于激光二极管、光电二极管和光波导等光学元件来操纵和调制光以通过光纤链路传输...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-08-12 15:51:00
  • 硅光子与CPO共封装技术
  • 上周,我们介绍了硅光应用在数据中心的优势以及现状(回顾前文),今天,我们就来介绍一下,硅光子的重要的技术革新:协同封装光子(co-packagedoptics,CPO)技术。共封装光学(以下简称CPO),英文名为co-packagedoptics或者in-packageoptics,仅仅从这个名字出发,感觉似乎少了点什么,光学和谁封装在一起?其实,这个词后面应该加几个单词,witheletronics或者withASIC,这样就比较好理解了。直白一点讲,就是将光收发器/光引擎和电芯片封装在一起,只保留光口,而不是采用可插拔光模块的形式。而采用硅光子的CPO技术是指把硅光模块和CMOS芯片用高...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CPO 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-04-29 11:28:00
  • 让我用硅光模块,是不是想拿我做小白鼠?
  • 根据Intel的硅光子产业发展规划,硅光模块产业已经进入快速发展期。2022年,硅光子技术在每秒峰值速度、能耗、成本方面将全面超越传统光模块。这听起来很潮,够酷,2022年KPI亮点说不定就是它了。但不少人仍抱着怀疑的态度:硅光模块能用了吗?现在市场推广使用硅光模块,是不是把我当小白鼠?其实从2016年开始,北美两大行业巨头先遣队已经先自用了几百万只硅光模块。据市场研究机构Yole预测,到2025年,硅光模块将达到36.7亿美元,占整个光模块市场的35%,供应份额势必大幅提升,相应市场规模可期。数据来源:LightCounting何为硅光模块?传统光模块主要采用高速电路硅芯片、光学组件、II...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-02-25 14:42:00
  • 高速数据传输中的高度集成硅光引擎
  • 随着互联网3.0的兴起,带宽需求呈指数增长,将推动针对云数据和电信提供商数据移动互连的不断创新和部署。因此,在未来十年中,高度集成的硅光子平台解决方案有望成为云数据和电信市场的关键支持技术。高度集成的硅光子平台对基础设施业务意味着什么?随着速率的不断提高,光纤将取代铜缆成为云数据中心内部主要传输介质。硅光子技术的发展,可以补充数据中心互连中的高速CMOS技术,加速这一转变。硅光子解决方案已经成功地在100G云数据中心内部署,可以与传统的“芯片和线缆”分离解决方案竞争。预计硅光子将随着云提供商过渡到下一个400G比特率时获得市场份额。集成的硅光子平台解决方案在波特率不断提高的情况下,具有优于传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 引擎 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-05 10:43:00
  • 低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?25G光模块VS100G光模块
  • 随着通信市场的快速发展,光模块涌现出大量不同的封装和不同的速率。而100G光模块因具有较高的速率和较小的封装成为市场的宠儿,但是,在高速率横行的情况之下,低速率光模块依然坚强的活着。那么,低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?在本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍25G光模块和100G光模块。25G光模块介绍25G以太网根据IEEE802.3by协议制定,可实现3到5米的铜双轴线以及100米的多模光纤传输,旨在满足更多客户的需求,即10G以太网的速度标准满足不了大中企业网络流量高速增长的需求,而100G速度标准又太高,有些浪费,因此25G以太网标准的出现正好弥补了两者的不足。而25GSFP28光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-24 17:45:00
  • 硅光技术在相干模块中的应用前瞻
  • 1965年英特尔创始人之一戈登.摩尔发表了一个著名的论断:当价格保持不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目大约每隔18~24个月增长一倍,性能也将提升一倍,这便是举世闻名的摩尔定律。?图片来源自网络然而到了50年后的现在,该路线走到了终点。摩尔定律在更高的数据传输要求前已不再适用,随着晶体管体积越来越小,电布线的解决方案有其自身极限——提高传输速度时,耗电量会急剧增加,传输距离变得非常短,同时也会遇到信号延迟变大、传输带宽小、信号间串扰大的问题。铜电路达到了物理瓶颈,止步于50Gb/s的传输极限。随着速率的提升尤其是400G时代的到来,板上集成面临的挑战加剧,信号完整性和功耗等问题常常让工程...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-26 17:48:00
  • 2018年光通信行业光模块出口态势之谜
  • 2018年的8月汇率是否在一直波动着你的心弦?出口的低价产品终于松了一口气,还好没有亏掉短裤啦!一路飘红的汇率无疑不成为沙漠里的一片绿洲,让奋战在外贸行业的千军万马,燃起了又一轮焰火!不过国际市场的中美贸易战不断升级,特朗普的出尔反尔的把戏,不得不让人唏嘘不已!商战中不一定有胜负,但是一定会有两败俱伤,国与国之间的贸易摩擦,让处于水深火热之间的光通信制造商情何以堪?何去何从让我们一起回首2018上半年的发展态势,下面我们将会以图文并茂的方式给大家展现出来!2018上半年光模块出口金额(美元)对于通信行业的标准化产品,必定会在圣诞和新年假期家族相聚,朋友欢哥的时刻遭遇滑铁卢,没有不尽人意的数值...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 行业 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-17 11:30:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: